This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS389006-Q1:I2C 输入电容规格

Guru**** 2526110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423032/tps389006-q1-i2c-input-capacitance-spec

器件型号:TPS389006-Q1

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户问我、监控器上 I2C 线路的内部输入电容是多少。 我认为这与总线上的容性负载不同、最大值可能为400pF、但如果我错了、请纠正我。 我见过其他器件符合 UM10204标准、内部电容高达10pF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我已经和我们的系统工程师说过、他说器件没有内部电容。 400 pF 最大值是允许的最大输出电容。  

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Oscar!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zareef、  

    没问题