This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:寄存器映射文档

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD90320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421983/ucd90320-register-map-document

器件型号:UCD90320

工具与软件:

你(们)好

因为我们要修改 GPIO、能否找到此芯片的寄存器映射。

数据表仅指向 GUI 工具。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们还需要能够在执行下一步之前根据其中一个 GPIO 的值修改保持时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如需在不使用 GUI 的情况下修改配置设置、您可以参阅 UCD90320的 PMBus 命令参考指南、该指南可在 https://www.ti.com/product/UCD90320上的 技术文档下获取。  

    您能否在第二个问题中说明您的目的? 您是想延迟上电/断电序列的下一部分直到 GPIO 达到特定电平、还是想读取 GPIO 电压并根据该电压以可变量更改延迟时间?

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Troy。

    感谢您的更新。 我先看一下文档。

    一般般。

    我们希望能够延迟一个步进、并等待 GPIO 变为高电平或低电平、然后它才能继续执行下一步。

    此致、

    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Niklas:

    UCD90320可以将 GPIO 引脚配置为高电平有效或低电平有效 GPI。 然后、该 GPI 可用作电源轨的序列依赖项。

    您可以参阅 UCD90320数据表中的8.4.2 GPI 配置和8.4.3电源轨序列配置部分。

    此致、

    Troy