This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:(另一个)启动问题

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC28780EVM-021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1417822/ucc28780-another-startup-issue

器件型号:UCC28780

工具与软件:

您好!

我设计了一个基于 UCC28780的离线交流/直流转换器、85-253Vac 通用输入、26V/3A 输出、并 构建了一些工作原型。 到目前为止、太好了!

我正在开发这些原型之一、尝试优化反馈补偿网络、但突然停止工作。

现在、在没有负载的情况下、当我缓慢增大输入电压时、我可以在 PWML 上只看到一个2us 脉冲、最高输入电压约为50Vac。 通过该输入、RC 感应电阻器上的电压仅达到约210mV。

  C1:QL 漏极、C2:VCS、C3:QL 栅极

如果我再次升高输入电压、当输入电压达到约58Vac 时、PWML 脉冲会降至1us 以下、即使输入电压较高、也能保持该值:

什么原因可能导致这种行为?  我再说一遍:转换器在我做一些事情之前正常工作(什么?) 就这样结束了。

我已经更换了 UCC28780、并仔细检查了变压器、但没有结果... 我曾尝试不同的补偿网络值、但我不认为这可能是原因。

非常感谢。

此致、

塞尔希奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请查看以下应用手册、其中介绍了如何调试启动问题。

    ti.com/lit/an/slua982/slua982.pdf?ts = 17276487420&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28780

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,非常感谢您的及时回复。

    我已经阅读了该文档、但在本例中没有帮助。 正如我所写的、我的设计几乎可以投入生产、并且我有许多工作样片。

    数据表或应用手册中未记录我在该特定原型中看到的行为。

    我很想知道、在您看来、这可能是由于什么原因、 因为我还不能维修此电路板。

    再次感谢大家。

    此致、

    塞尔希奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该文档有一个部分表示 PWML 仅显示1脉冲。 它看起来有一些短路或开路。 请注意、IC 焊料非常精细。  

    表3列出了我们知道的所有 PWML 为什么只显示1个脉冲的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已检查引脚是否短路或开路、一切正常。 我用新的 UCC28780代替了 UCC28780、没有任何变化。

    我的问题是:为什么当输入电压大于50Vac 时、第一个 PWML 脉冲宽度从2us 减小到大约400ns?

    相反、为了使 VCS 达到280mV 的阈值电压、它应该保持在2us。。。

    此致、

    塞尔希奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来 IC 检测到 CS 峰值已经超过其阈值-因此看起来存在噪声。 您能否将其与良好的电路板进行比较、看看您的示波器是否具有全带宽?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    下面是在工作板上进行的一些测量:

           

    和这些是在断开的电路板上进行的相同测量值:

          

    所有测量均显示了开关节点处的电压以及 UCC2780 CS 引脚处的电压(均使用300MHz 示波器的全带宽完成)。

    我检查了很多次所有的东西,似乎都很好,我疯了……

    再次感谢、此致

    塞尔希奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    我认为在启动期间、IC 会验证 CS 引脚信号在前几个脉冲(2/3)期间是否正常、然后再次验证电压是否高于输入电压阈值。 如果满足所有这些条件、则 IC 将尝试启动。 如果 CS 引脚上有足够的噪声、则会导致 PWML 脉冲变窄、从而阻止启动。 我会建议增加这里的电容/将其靠近 IC 引脚和 GND 放置、以查看这是否有助于启动。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    很抱歉回复晚了,上周五我在家工作……

    正如您建议的那样、今天我尝试了不同的电容器 CCS 值、高达470pF、具有相同的 Ropp=4k22。 发生了一些变化、但转换器仍然无法启动。

    对于470pF 电容、即使在80Vac 输入时、第一个(也是唯一的) PWML 脉冲的宽度仍保持在2us、但现在 CS 引脚上的电压较低、无法达到280mV 电平。 其他电路板在大约78Vac 时在 SBP 模式下开始开关、CCS=33pF、Ropp=4k22。  

    以下是80Vac 输入时的波形:

    此致、

    塞尔希奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    您能否分享您的 Excel 计算器副本?

    似乎 CS 引脚存在问题、阻止了此启动。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    当然、这里是:

    e2e.ti.com/.../UCC28780-Excel-Design-Calculator-_2800_Rev.-D_2900_-SLUC664D-_2D00_-RevL-Trafo_5F00_Definitivo_5F00_2.xlsx

    正如我已经编写的、基于该计算的其他原型可以正常运行(CCS=33pF 而不是10pF)。

    再次感谢!

    此致、

    塞尔希奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    感谢您发送计算结果。 看起来不错。

    您是否尝试过将控制器从不工作的主板换用其他工作的主板? 这可能会排除控制器以及需要检查的其他事项。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您查看我的计算表。

    遗憾的是、我没有合适的工具来拆焊控制器、而不会有损坏控制器的风险、因此我尝试(第二次)将 UCC28780替换为另一个、当然是从同一卷带上取来。

    结果是相同的、只有一个 PWML 脉冲、即使在输入电压远高于输入电平的情况下也是如此。

    我已经检查了几次所有的东西,一切似乎都好,所以控制器似乎是罪魁祸首,但更换它两次没有帮助。

    现在,我不知道该怎么办。

    感谢你的评分

    此致、

    塞尔希奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sergio、

    感谢您的反馈。

    我想、我们可能会再进行一个实验、其中我们需要将来自同一卷带的 IC 放入您现有的工作板之一。 这将确认问题是与控制器批次还是电路板有关。 您能为我们核对一下吗?

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    我做了你建议的实验,(当然...) 更换控制器后、工作板仍然工作...

    我开始拆焊并测量连接到断开电路板上控制器的每个电阻器和电容器。

    这样,我终于找到了罪魁祸首: 我发现 Rvs1电阻器完全打开!!

    将其替换为新的43k2电阻器、现在电路板可以再次工作了!

    在这一点上,我有一个疑问。 正如我在第一篇文章中写道的、 当它突然停止切换时、该电路板正在工作

    为什么 Rvs1会崩溃? 这是一个常见的0603厚膜电阻器(Yageo RC0603FR)、这样的电阻器是否适合该位置?  

    其数据表规定最大过载电压为150V、但最大工作电压仅为75V:

    在254Vac 输入时、VAUX 节点上的电压应该达到-60V、但是如果有一些振铃、可能会超过75V:这个位置是否需要额定电压更高的电阻器?

    另外、在演示板 UCC28780EVM-021上、在相同的位置还使用了0603电阻器(R29、同类型 Yageo RC0603FR)。

    再次感谢您的支持!

    此致、

    塞尔希奥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sergio

    最好知道问题已确定。

    我认为 Rvs1会因此处的电压而正常击穿:最大输入电压和匝数比。 我现在将其标记为已解决。

    此致、

    Harish