工具与软件:
您好!
我设计了一个基于 UCC28780的离线交流/直流转换器、85-253Vac 通用输入、26V/3A 输出、并 构建了一些工作原型。 到目前为止、太好了!
我正在开发这些原型之一、尝试优化反馈补偿网络、但突然停止工作。
现在、在没有负载的情况下、当我缓慢增大输入电压时、我可以在 PWML 上只看到一个2us 脉冲、最高输入电压约为50Vac。 通过该输入、RC 感应电阻器上的电压仅达到约210mV。
C1:QL 漏极、C2:VCS、C3:QL 栅极
如果我再次升高输入电压、当输入电压达到约58Vac 时、PWML 脉冲会降至1us 以下、即使输入电压较高、也能保持该值:

什么原因可能导致这种行为? 我再说一遍:转换器在我做一些事情之前正常工作(什么?) 就这样结束了。
我已经更换了 UCC28780、并仔细检查了变压器、但没有结果... 我曾尝试不同的补偿网络值、但我不认为这可能是原因。
非常感谢。
此致、
塞尔希奥