This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C43:变压器选择

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C43-Q1, UCC28C55-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420837/ucc28c43-transformer-selection

器件型号:UCC28C43
Thread 中讨论的其他器件: UCC28C55-Q1

工具与软件:

WEBENCH 建议在我的24V 至24V 反激式设计中使用具有以下规格的变压器:

Ns1toNp = 1.98、 Ns2toNp = 970.07m、 LP = 1.57 µH。

其中哪个是辅助控制器?

要找到这样一个现成的变压器几乎是不可能的。 我想知道、该值可以偏离多大。 例如、假设 NS1是输出、我使用 Ns1toNp = 2、那么输出并联稳压器会将输出调节到所需的24V。

我只需要通过某种方式隔离24V 电压。 如果您对该应用有任何其他建议、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagannathan,

    首先、您能否分享反激式转换器的原理图? 此外、请提供反激式器件的输出功率需求并确认输入电压范围(我想大约为24V)。  

    根据您与建议匝数比的偏离程度、可能会影响反激式转换器的效率或功能。 如需了解更多详细信息、需要提供上文要求的原理图和信息。

    根据您的电源需求较低时、您可以考虑使用隔离式直流/直流转换器、具体取决于您的电源能力。 例如、 UCC1424O-Q1 是一个不错的选择。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是我目前指的设计: webench.ti.com/.../SDP.cgi 这种情况下使用的是 UCC28C55-Q1而不是 UCC28C43-Q1。 这样就能在初级侧调节或次级侧调节之间进行选择。

    所需的最大输出功率约为120W (24V)。 我找不到任何符合所需规格和符合我预算的现成模块。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagannathan,

    关于匝数比选择、建议按照数据表的设计过程操作、以确保选择正确的值。 假设反激式 拓扑将在 DCM 模式下运行、VIN_MIN=24V (未指定最小值、但我假设接近24V)、则 D_MIN=0.5、假设 Vf_Dsec 为~0.7V、然后根据 DS 公式、NPS 略低于1。 Webex 声称 Ns2tpNp=0.97。 我猜是 Np 表示初级绕组、NS2表示次级/输出绕组、Np/NS2 = 0.97V。  

    请遵循与 Aux wugdin 匝数比相同的验证值。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Webench 提供的设计可在 CCM 模式下工作、而不能在 DCM 模式下工作。 设计过程也对 CCM 有效吗?  占空比约为35%、如果采用 DCM 设计、效率太低。  

    此外、在数据表中、我们确定了最小占空比、但我不知道控制器如何知道最小占空比(比如80%)。 为此、电路中设置了哪个元件、以防止控制器的占空比降至80%以下?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagannathan,

    从变压器磁化电感的伏秒平衡理论上看,空压方程也适用于 CCM。

    DS 中的-80%是 VIN_MIN 值时的占空比值(请参阅下表)。 DS 说明、NPS 应设计为 VIN_MIN (最坏情况)、才能在 VIN_MIN 提供正确的输出电压

    -关于如何控制器设置该值,这一切都取决于控制阶段。 在此情况下、DS 典型应用原理图显示了 PSR (初级侧调节)、这意味着输出电压通过连接到控制器 FB 引脚的电阻分压器在变压器的辅助绕组上进行采样。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manuel:

    DS 表示、Devin_min = 80%、基于他们选择 NPS 的值。

    能否使用变压器的 NPS 来达到 Devin_min? 它是否应介于一个值范围之间? 到目前为止、我没有涉及 Dvin_min 的设计要求  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    反激是升压衍生拓扑。 升压转换器(非隔离式反激转换器)的理想大信号增益(直流传输函数):

    VIN/VIN=1/1-D --> VIN=VIN*(1-D VOUT VOUT)

    由此可以看出、随着 VIN 减小、D 增大、而随着 VIN 增大、D 减小。 VIN 和 D 成反比、因此 DMAX 出现在 VIN_MIN 时。 请将 TI Power Stage Designer 作为另一种了解电源拓扑工作原理的工具。 附件提供了一些其他 TI 资源、帮助您了解反激式转换器操作和变压器设计。

    e2e.ti.com/.../2308.slup338.pdf

    e2e.ti.com/.../1803.slup339.pdf

    此致、

    Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    我浏览了资源部分、 我知道该设计的最大占空比是80%。 我的问题是、假设我选择 Dvin_min 作为60%、我会得出 NPS = 3.8。 为什么我应该选择80%而不是60%? 我可以选择任何值(因为它只影响 NPS)吗? 如果存在限值、是什么决定的? 在某种程度上、选择 Dvin_min = 80%、修复了 Dvin_max = 13%。 有什么取舍吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果稳态下的最大 D 为60%、则确定需要允许并使用多少设计裕度。 如果您使用的设计 D 高于所需的 D、则 MOSFET 和输出整流器上的电压应力更高、在 DCM 下运行的峰值电流更高、再加上您必须对变压器进行超裕度设计、这会造成不利影响。 我想 TI 拥有 E2E、TI Power Stage Designer、TINA、PSPICE for TI 和我分享的应用程序资源之间的所有必要资源。  使用这些资源、您应该能够设计反激式器件。 感谢您对 E2E 的贡献。 我将关闭该主题帖、如果您有与 IC 设计/应用相关的问题、则可以打开一个新主题帖?

    此致、

    Steve