This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116MHX/NOPB

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418093/lm5116-lm5116mhx-nopb

器件型号:LM5116

工具与软件:

HII、

过流保护与 LM5116MHX/NOP 不兼容。 我设计了一个在12A 电流下输出电压为7.4V 的电路、输入电压范围为10V 至55V。

请帮助我重新设计具有过流保护功能的电路