请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5116 工具与软件:
HII、
过流保护与 LM5116MHX/NOP 不兼容。 我设计了一个在12A 电流下输出电压为7.4V 的电路、输入电压范围为10V 至55V。
请帮助我重新设计具有过流保护功能的电路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
HII、
过流保护与 LM5116MHX/NOP 不兼容。 我设计了一个在12A 电流下输出电压为7.4V 的电路、输入电压范围为10V 至55V。
请帮助我重新设计具有过流保护功能的电路
您好、Prathap
请在 https://www.ti.com/lit/zip/snvu051上下载快速入门计算器、然后根据您的电气要求和元件选择、将已完成的 Excel 文件发送给我。
- EL