This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:元件问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77307, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422702/bq77216-component-question

器件型号:BQ77216
Thread 中讨论的其他器件:BQ77307BQ76952

工具与软件:

您好!

我正在使用 BQ7721611元件。

它具有特定的 UV 和 OV 限制。

您是否拥有此类 IC、至少有15节电池可以使用外部电阻器控制 UV 和 OV 限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maor:

    不、很遗憾、我们没有这样的器件。 可能实现这一点的最接近保护器是 BQ77307、它具有可编程保护装置。 但它需要一个 MCU 来更改保护阈值。  

    BQ76952是一款具有高度可配置性的监测器和保护器、多达16节电池。 客户可以使用任何自定义设置对该器件进行 OTP 校准。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon