This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:转换和轮询时间?

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422796/bq79616-conversion-and-round-robin-times

器件型号:BQ79616

工具与软件:

转换时间通常仅为8us、一个循环约为192us、这是否意味着8个循环只需要大约8 x 192us = 1、54ms?

与大多数其他 AFE 相比、这种速度极快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    正确、这比其他 AFE 快得多。 第 8.3.2.1节主 ADC 状态 所述的要求更详细地讨论了在轮询周期中测量的内容。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon