This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J061:请参阅、了解 TPS54J061 EN 引脚的电源

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54J061

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422788/tps54j061-consult-about-power-supply-to-en-pin-of-tps54j061

器件型号:TPS54J061

工具与软件:

我们使用 TPS54j061将5V 转换为3.3V、并使用电阻分压技术将5V 转换为1.7V 并提供给 EN 引脚。 但在我们的实际使用中、5V 电源太慢而无法上电、当 EN 引脚达到1.22V 的开路电压时、VIN 等于3.58V。 由于此设计中没有 VCC 输入、因此 VIN 仍需要一些时间才能达到4V、在此期间、3.3V 输出将下降。 关于这一现象、我们想使用以下解决办法:
通过电阻分压器、将5V 电压分压为1.5V 并提供给 EN 引脚、从而确保当 EN 引脚电平上升至1.22V 时、VIN 等于4.0V、3.3V 电平可以稳定输出。 不过、由于 Venl=1.0V、Ven 的裕度仅为0.5V。 该设计能否保证 TPS54J061稳定运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:  

    只要 VIN 确保 Ven 上的1.02V、它就会稳定。 如果 VIN 降至 VEN 降至1.02以下、器件将关断。   

    谢谢!  

    Tahar