This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82823A:用于估算开关频率

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82823A, TPS62130, TPSM82823AEVM-127

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421118/tpsm82823a-would-like-to-estimate-the-switching-frequency

器件型号:TPSM82823A
主题中讨论的其他器件: TPS62130

工具与软件:

嗨、团队:

您能告诉我从 t_on 值推导开关频率的公式吗? 我的客户希望根据输入电压估算开关频率变化。  

如果可能、您能否同时告诉我开关频率的器件间差异?

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 山本俊介:

    感谢您使用 E2E、

    TPSM82823A 使用 DCS 控制拓扑运行、在 DCS 控制拓扑中、开关频率因 VIN、VOUT、IOUT 和传播延迟等多种因素而异。

    您可以在此处找到更多信息- 了解 DCS-Control (TM)拓扑中的频率变化

    谢谢、此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    感谢您发送有用的材料! 我知道 DCS 控制中出现频率变化的原因、这是完全预料之中的!

    在本材料中、规定 TPS62130的最短关断时间约为120ns。 TPSM82823A 的最短关断时间如何?

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    我的客户还想知道 TPSM82823A 的确切最短导通时间。 没有这些信息、就很难估计频率变化。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 山本俊介:

    我的客户还想知道 TPSM82823A 的确切最短导通时间。 如果没有此信息、就很难估计频率变化。

    导通时间不是固定的、它会随着工作条件的变化而变化。在给定 VIN、VOUT 和开关频率(4MHz)的情况下、可以根据以下公式计算 TON。  

    TPSM82823A 采用 DCS 控制拓扑、在 DCS 控制拓扑中、开关频率随 VIN、VOUT、IOUT 和传播延迟等多种因素而变化。

    例如、您可以观察到 TPSM82823A 在 VIN = 2.4V 至5.5V、Vout = 1.8V、Iout = 100uA 至3A、Temp = 25°C 时开关频率的变化。

    谢谢、此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Moheddin:

    感谢您的答复。 我明白准时不是固定的。 但最短关断时间如何呢?  TPS62130的最短关断时间约为120ns、您发送给我的应用手册中已经说明了这一点。 我的客户认为 TPSM82823A 也具有最短关断时间、例如 TPS62130。

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 山本俊介:

    但是最短关闭时间如何呢?  TPS62130的最短关断时间约为120ns、这在您发给我的应用手册中有说明。

    该值来自具有特定工作条件的测量结果。 该值根据负载电流和输出电压而变化。 在这里、最短关断时间被视为在转换器进入100%占空比模式之前的 HS-FET 关断时间。 您可以在应用手册中观察到图2c 和3c、其中最短关断时间相对于输出电压不同。

    您可以使用具有所需输出电流和 VOUT 的 EVM 轻松进行测量、从而降低输入电压、直到转换器达到100%占空比模式之前的点。

    谢谢、此致、

    莫赫丁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Modeddin:

    感谢您的答复。 我的客户已通过 TPSM82823AEVM-127评估了 TPSM82823A 及其以下参数。 可以看到开关频率从2.66MHz 下降到1.47MHz。 现场团队和我的客户认为这种开关频率下降是最短关断时间的限制引起的。 因此、我们想知道最短关断时间、通常最短关断时间是可以的。  如果你有任何原因,你提出来,请告诉我?

    输入电压(V)

    输出电压(V)

    输出电流(A)

    Fsw (MHz)

    3.3.

    1.5.

    0.15.

    3.68

    3.3.

    2.5.

    0.85

    2.66

    3.0

    2.5.

    0.85

    1.47.

    此致、

    山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 山本俊介

    现场团队和我的客户假设此开关频率下降是最短关闭时间的限制引起的。

    是的、您的理解是正确的、在较高的占空比下、由于最短的关断时间、开关频率将会降低。

    在我使用不同输出电压进行的工作台测量中、我看到最短关断时间约为100ns。

    此致、

    莫赫丁。