This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:初级电流形状异常、导致较高负载电流时出现不稳定

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1412686/ucc28951-q1-primary-current-is-out-of-shape-and-causing-instability-at-higher-load-currents

器件型号:UCC28951-Q1
Thread 中讨论的其他器件:UCC28951

工具与软件:

Mike、您好!

请参阅您已关闭的上一帖子。 上一帖子的第二个图像是处于 DCM 模式。 同步 FET 未关闭 ONN。 比较器值设置为负载电流的15%。 我只施加2-3 A 的负载、它会导致不稳定。  

下面的图像电感器电流可以观察到它不是负值,粉红色  

请勿在中间对话期间关闭线程。 很难再解释一下。

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果变压器初级电流的 SR 未关断、则合理。  我在变压器中圈出了我们的波形中的不正确电流。

    SR 已关断。  我不确定它们是否来自该波形。  在上面的波形中、您是否可以添加输出电感器电流以查看其结果?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于 B 未按预期关闭 ONN /、因此在初级电流(紫色)上观察到尖峰正在发生。

    我获取了从漏源极到源极的两个底部 FET 的读数。

    输入电压:600V、负载电流:10A

    下面是 D 漏源极

    蓝色和绿色的同步 FET 栅极、由于该尖峰、由于我们产生更高的电压和更高的负载电流、这些栅极受到影响。

    紫色:变压器初级电流

    下面是 B 漏源极

     如图所示、尖峰的原因是 B 未在预期时间关闭 ONN /。 为什么会发生这种情况? 怎样才能删除这个?

    仅供参考、我给出了更多的死区时间来了解问题并避免任何击穿电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些最新的波形看起来与您27天前在本主题中发布的波形并不相似。  这实际上是另一个问题。  B 和 D FET 上的振铃表示您的 TABSET 和 TCDSET 的时序设置不正确。

    在 H 桥输入端的开关节点处、TABSET 和 TCDSET 延迟应设置为 LC 振铃周期的1/4。  在下面的链接中、您将获得一个应用、此应用将使用 UCC28951完成相移全桥的分步设计过程。  有一节介绍如何根据1/4 LC 振铃周期设置 TABSET 和 TCDSET 延迟。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    请注意、应用手册和中的 TABSET 和 TCDSET 计算基于理论 C 和 L。 您需要根据实际结果对此进行微调。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、