This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:偏移阴极

Guru**** 2526720 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422191/ucc28070-offset-methode

器件型号:UCC28070

工具与软件:

嗨、团队:

我有两个问题。

与基准电路一样、电流检测通过一个电阻来完成。
CS 引脚的输入通过运算放大器实现、但在最坏的情况下、VCC 是 CS 引脚的输入。
由于 VCC 在12V 电压下使用、如果它超过 CS 引脚的最大额定值、它是否会被损坏?

在数据表的偏移电路示例中、它上拉至 VCC、但上拉至高于 CS 引脚的额定电压是否可以?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hirotsugu-san、  

    对于您的问题1:
    是的、如您在第二个问题中所显示的那样、如果 CSA 和 CSB 输入电压超过7V、UCC28070有可能被损坏。  
    我避免这种可能性、我建议通过在 VCC 和 V+之间插入一个小信号 NPN 晶体管(例如2N3904或类似产品)来降低 U3A 和 U4A 上的 V+偏置电压。
    集电极至 VCC、基极至 VREF、发射极至 U3A 和 U4A 上的 V+。  这会将 CSx 运算放大器输出限制为 VREF-0.7V =~5.3V。   

    对于您的问题2:  
    上拉电阻器 ROA 确实进入 VCC、但其值以千欧为单位、而常规电流检测电阻器 RSA 值为低欧姆。  这实际上形成了一个衰减在 VCC /~1000 (或类似值)范围内的分压器。  因此、施加到 CSA 和 CSB 的失调电压通常为~100mV 左右。  
    除非 RSA 处于打开状态、否则 ROA 无法一直将 CSA 上拉至 VCC。  

    此致、
    Ulrich  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich、您好!

    这表明 VREF 应该在2mA 或更低的电压下使用、但它可以连接到基极吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu-san、  

    可以、可以将 BJT 的基极连接到 VREF。

    由于两个运算放大器的总 VCC 电流可能在10mA 左右或更低、并且 NPN 的 Vce 将>5V、因此即使在低温条件下、器件的 hFE 也会非常高。  我预计 通常大于50、因此 Ib 将< Ic / 50。   VREF 上的基极电流负载将远小于2mA。   

    此致、
    Ulrich