This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-LP5569EVM:LP5569的 LED 串联电阻器要求

Guru**** 1931890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421224/boost-lp5569evm-led-series-resistor-requirement-for-lp5569

器件型号:BOOST-LP5569EVM

工具与软件:

EVM 原理图中与 LED 串联的1 Ω 电阻器(R1至 R9)的功能是什么。  

如何为电阻选择1欧姆的电阻值。  

是与 LED 驱动器共享散热负载吗? 如果是这样、那么在20mA 额定电流下、该电阻器上的电压仅为20mV。 且耗散功率为0.4mW。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chinmaya:

    我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chinmaya:

    很抱歉您的回复延迟、感谢您的耐心等待!

    是的、正如您所理解的。 您可以根据输出电流和 LED 正向电压确定电阻器的值、以尽可能减少 LED 驱动器的热耗散。

    BR、Jared