This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62065:TLV62065

Guru**** 2503435 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62065

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422699/tlv62065-tlv62065

器件型号:TLV62065

工具与软件:

我选择了这个模块,但没有输出电流的计算。 该模块可提供高达2A 的电流、但我的其他模块具有不同的工作电流。  TLV62065如何针对不同的输出电流额定值提供输出电流。 这里有5个额定电流不同的 IC、如何计算 Iout 的正确电流  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Abdul:

    感谢您在 E2E 中提出问题。

    您是否是指5个 IC 从 TLV62065的输出并联供电? 在本例中、TLV62065的负载电流是所有连接的 IC 输入电流的总和。

    如果这5个 IC 位于不同的星座中、请提供更多详细信息。

    如果这是新设计、我建议考虑我们的新款器件之一、如 TPS62825。 或者您是否有特殊原因选择 TLV62065?

    此致、

    Andreas。