This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5928:调整 ILED

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422149/tlc5928-adjusting-iled

器件型号:TLC5928

工具与软件:

嗨、团队:

是否可以通过从外部控制 IREF 引脚来调节 LED 电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kobaya:

    如果 IREF 引脚开路、输出将没有任何电流。 您可以更改电阻器值以更改最大输出电流、但请勿打开此引脚。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    我的解释是不够的。
    通过使用运算放大器更改 FET 的电阻、可在外部更改电流值。
    最大电流受固定电阻器的限制、并随运算放大器呈线性变化。

    是否有可能以这种方式使用它?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hirotsugu、

    您能给我发一封电子邮件来说明这是如何工作的吗? (jared-zhou@ti.com)谢谢!

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jared:

    好的、我给您发送了一封电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi  Hirotsugu、

    感谢您发送编修!

    我会重新检视并尽快回复。 让我们通过电子邮件来讨论这一点、谢谢!

    BR、Jared