This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288RPMR:无法使用 EN 引脚导通

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS552882, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422363/tps55288-tps55288rpmr-unable-to-turn-on-using-en-pin

器件型号:TPS55288

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们 的设计中使用了稳压器 TPS55288RPMR 并附加了原理图。

我们在 使用 EN 引脚打开此稳压器时面临问题。

根据数据表中的建议、我们提供了一个分压器、该分压器为 IC 的 EN 引脚提供1.6V 电压、但 EN 引脚上仍然存在该1.6V 电压、因此不会生成输出。

当我们尝试通过软件开启输出时、它正在工作。

当我们尝试在不使用软件的情况下生成输出时、请查看原理图并帮助我们了解此处的问题是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maya:

    感谢您联系我们。 TPS55288不支持在没有具体软件的情况下生成输出。 您是否有一些取决于 I2C 运行的特殊要求? 如果尚未安装、则可以使用 TPS552882。 它与 TPS55288引脚对引脚兼容。

    此致、

    Mulin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    我想 再次确认这一点

    因此、即使 EN 引脚电压高于数据表中建议的1.15V、我们也需要软件支持来生成输出。

    我的理解是否正确?

    在数据表中、提供 EN 引脚上的高电压可启用器件。

    您能详细解释一下工作原理吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maya:

    我在另一个主题中回答了你。 我将关闭该线程。 请随时回复。

    此致、

    Mulin