This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288RPMR:无法使用 EN 引脚导通

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422865/tps55288-tps55288rpmr-unable-to-turn-on-using-en-pin

器件型号:TPS55288

工具与软件:

您好!

感谢您的答复。

我想 再次确认这一点

因此、即使 EN 引脚电压高于数据表中建议的1.15V、我们也需要软件支持来生成输出。

我的理解是否正确?

在数据表中、提供 EN 引脚上的高电压可启用器件。

您能详细解释一下工作情况吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maya:

    [报价 userid="594635" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422865/tps55288-tps55288rpmr-unable-to-turn-on-using-en-pin "]因此、即使 EN 引脚电压高于数据表中建议的1.15V、我们也需要软件支持来生成输出。

    有。

    [quote userid="594635" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422865/tps55288-tps55288rpmr-unable-to-turn-on-using-en-pin 数据表中规定 EN 引脚高电压可启用器件。

    当 EN 为高电平时、VCC 电源启用、I2C 为通信做好准备。 需要 OE 位才能启用它。

    此致、

    Mulin