This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170:TPS61170脉冲跳跃模式转换阈值

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61086, TPS61170, LM2731, TPS61377

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420436/tps61170-tps61170-pulse-skipping-mode-transition-threshold

器件型号:TPS61170
主题中讨论的其他器件: LM2731TPS61377、TPS61086

工具与软件:

 大家好、我之前接触的 是集成 CMOS 读取电路(ROIC)、这是一种红外图像传感器。 该传感器具有严格的电源噪声要求、并具有11V AVDD 模拟电源输入、该输入处于总线电压(5V)的高电平。 传感器制造商建议 为此应用使用 TPS61170升压转换器。 但我对该器件有一些不确定因素。  

 大多数低噪声和窄余量电源应用建议使用"强制 PWM"驱动技术以实现稳定和低噪声输出。 此部件还具有 PWM 功能、但另一方面具有脉冲跳跃功能。   我的应用的平均稳态电流规格约为28 mA。  TPS61170的脉冲跳跃模式转换的阈值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eshab:

    我们的工程师目前不在办公室、请预计在下周星期二之前回复。 感谢您的耐心。

    此致

    Yezi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Eshab:

    您的 ROIC 应用所需的 Vin 纹波是什么?

    对于 TPS61170、在连续模式(PWM 模式)下工作的最小 Iout 在 Vin = 5V 且 Vout = 11V 时约为48mA、

    请告诉我您是否发现问题或需要其他器件、例如即使在轻负载情况下也具有 FPWM 模式的 TPS61377或 具有单脉冲 DCM 模式的 LM2731。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sİr

     感谢您的回答。 我决定跟上 TPS61086的 PFM 步伐、它包含 TPS610/PWM 模式选择引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eshab:

    不用客气。 感谢您提供的信息。

    此致

    Lei