This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54218:正在寻找直流/直流转换器(如 TPS54218RTET/TPS54218RTER)的直接替代产品

Guru**** 2814685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54318, TPS628502, TPS628302, TPS628512, TPS54418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422200/tps54218-looking-for-drop-in-replacement-for-dc-dc-converter-like-tps54218rtet-tps54218rter

主题中讨论的其他器件:TPS628502TPS628302TPS628512TPS54418、TPS54318

工具与软件:

您好!

我正在寻找这两个部件的直接替代产品。   

  TPS54218RTET

2. TPS54218RTER

对于上述器件的直接替代解决方案的任何建议都将非常可观。

此致

Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    此器件没有 P2P 替代器件。 TPS628502、TPS628512、TPS628302是推荐的较新器件。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的快速回复。 我看到一些具有更高额定电流的器件。 它们是以下器件的直接替换器件。  

      TPS54218RTET

    2. TPS54218RTER

    位置  

    TPS54218ARTER TPS54318RTER TPS54318RTET

    如果我错了、请更正我。 除此之外、我还可以了解 生命周期 (表示该器件投入生产的年限 ) 的值  当前的解决方案 直接替换 产品。

    此致

    Kapil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    没错、电流更高的器件 TPS54318和 TPS54418属于同一器件系列、可以使用。 这些器件目前尚未计划 EOL。

    如果用于新项目、我建议使用我推荐的较新器件。 它们具有更好的性能和供应。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的澄清。 它是一个旧产品。  

    "我知道  生命周期  (表示该器件投入生产的年限 )  的值  当前的解决方案  和  直接替换  产品。

      TPS54218RTET

    2. TPS54218RTER

    3.  TPS54318  

    4.  TPS54418

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kapil:

    我在内部进行了检查、 目前还没有计划停止这些部件的生产。 如果在未来做出这样的决定、客户通常会获得用于其运行项目的最后购买时间选项。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    谢谢、指出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    接下来、关闭该线程。

    此致、

    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然!!