This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54360B-Q1:设计审查

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422198/tps54360b-q1-design-review

器件型号:TPS54360B-Q1

工具与软件:

尊敬的团队

我们在新的设计中使用了模块 TPS54360BQDDARQ1。 项目应用:远程信息处理 odb 软件狗
请查看随附的原理图部分。


请进行查看并与我们分享您的反馈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Grieshma

    感谢您发送编修。 总的来说、我喜欢您的原理图。 不过、我对以下几个方面的建议不多。

    1. 所选的补偿网络在室温下提供80kHz 的交叉频率和46度的相位裕度。 我建议您将相补角保持在60度以上。 使用 SLVC452计算工具| TI.com  来计算所需的网络值  
    2. 二极管的 VRRM 为60V、我建议您选择 VRRM 至少为1.5 * Vin_max 的二极管
    3. EN 引脚上的电阻分压器网络提供5.72V 的启动电压。 对于所需的6.5V 启动电压、请使用 SLVC452计算工具|德州仪器 TI.com 计算所需的电阻值

    如果您有任何进一步的疑问、请告知我们

    此致

    Onkar