This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM82913:TPSM82913静态电流过高

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM82913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422637/tpsm82913-tpsm82913-static-current-is-too-high

器件型号:TPSM82913

工具与软件:

您好、

客户测试了 TPSM82913的静态电流、该电流远高于数据手册中的参数。 在1MHz 频率下、每个通道测试的最小静态电流为16mA。 在2.2MHz 下、每个通道测试的静态电流约为15mA。 原理图如下所示。 请帮助分析原因。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeno:

    感谢您发送编修! 当您说出"静态电流"时、您是指静态电流吗?  

    谢谢!

    BRS

    卢西亚