This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:BQ76940 (堆叠式) 30s ch 和 PCB 审核

Guru**** 2579385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422467/bq76940-bq76940-stacked-30s-sch-and-pcb-review

器件型号:BQ76940

工具与软件:

大家好、团队成员:

我们正在堆叠配置中使用 BQ76940来设计30s 电池监测器、如果您能在我们继续 PCB 设计之前仔细看一下原理图、我们会很感激。 我想通过 pvt 聊天或电子邮件进行审查。  

此致、
Noel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我收到了您的 PM、因此我要看一下原理图和布局!

    出于好奇心、这将成为一个什么样的项目? 这是用于96V 电池组的30s 项目吗?

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luis:

    听起来不错!

    电池监测器将用于24节串联无人机应用(Vmax= 100.8V)。

    此致、
    Noel