This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:针对每个通道的模拟调光

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420065/tps92390-analog-dimming-for-each-channel

器件型号:TPS92390

工具与软件:

团队成员、您好!

是否可以 为每个 OUTx 通道设置不同的电流(模拟调光)?

如果没有、您能否介绍可控制每个 LED 通道并满足以下规格的 LED 驱动器?

  • 每个通道的模拟调光
  • 每通道70mA 或更多
  • VLED:8V 或更高
  • 通道:如果不是4通道、则为1通道

此致、
Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    我们的专家是 ooo、他将在他回到办公室后回复您、感谢您的耐心。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jared-San、

    专家是否还在上班?

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    所需的输入电压范围是多少?

    如果将4通道组合到1通道、那么 VLED 是否为32V?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick-San:

    输入电压为5V、VLED 为8V。

    客户 不想将4通道和1通道组合在一起。

    客户只想知道他们是否可以为每个通道调节模拟调光。

    此致、
    Kei Kuwahara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kei、

    TPS92390不支持单独的模拟电流控制。 我可以知道此项目进度表是什么吗?

    BR

    Patrick