This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS631000:负载瞬态数据

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS631010, TPS631000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421108/tps631000-load-transient-data

器件型号:TPS631000
主题中讨论的其他器件:TPS631010

工具与软件:

尊敬的支持团队:

在 SLVSFH3B 第16页的图8-14至图8-19中、负载瞬态数据是否自动发送 PFM?
www.ti.com/.../tps631000.pdf

如果是自动 PFM、它是否表示100mA PWM 与1A PFM 之间的变化?

另外、图中的"电感器电流"是否属于拼写错误、应该是"输出电流"吗?

此致、

DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dice-K、

    此器件的专家将在下周三之前离开办公室。 所以我无法完全确定电感器电流信息。

    您是对的、该器件从 PFM 转换为 PWM、然后再转换为 PWM (当输出过高时不会切换、而在 PWM 中则会切换、从而在电感器中产生负电流)。

    绿色曲线似乎显示了您提到的输出电流。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    是的、在自动 PFM 模式下获取了屏幕截图。

    对于左侧的屏幕截图、 LX1和 LX2都有时间没有切换、这在 FPWM 模式下应该不会发生。 它们表示 PFM 模式下的瞬态性能。

    有关右侧的屏幕截图、您可以看到 LX1和 LX2都在轻负载下开关、这是 PFM 模式的典型行为。 它们表示 PFM 模式下的扫描性能。

    由于此 TPS631000 DS 中有一些错误、建议将 TPS631010/1数据表用作参考、它们都是相同的、但采用封装。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps631010.pdf?ts = 1728353893617&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS631010

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的答复。

    那么、自动 PFM 模式是否意味着当输出为100mA 时为 PFM、当输出为1A 时为 PWM?
    换言之、这些曲线是否显示了从 PFM 到 PWM 到 PFM 的转换?

    我正在检查 PFM 当输出电流为145mA (典型值)时、从"PWM 到 PWM" PFM 的转换和从"PWM 到 PWM"的转换是否都发生。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    是的、自动 PFM 模式意味着它在轻负载下是 PFM、在重负载下是 PWM。  

    但 PFM PWM-PWM 转换的实际阈值不仅取决于输出电流、还取决于温度、 Vin/Vout 条件和器件(我的意思是相同 PN、但其阈值可能略有不同)。

    下表展示了基于3Vout 和正常温度的模式转换阈值。

    此外、即使具有稳定的 Iout、器件也可以 在 PFM 和 PWM 模式下切换、如下图所示。  

        电感器的 VOUT_AC L1 L2电流

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的答复。

    从您在原主题中的回答中、我了解了在 PWM 和 PFM 之间切换的标准是电感器峰值电流。
    即使 Iout 恒定、如果 Vin 波动、电感器峰值电流也会波动、PWM 和 PFM 将切换。

    您能否说明发生 PWM 和 PFM 切换时的电感器峰值电流?

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Dice-K.

    不仅关于电感器的实际峰值电流、而且关于内部环路兼容。

    它不是恒定的输入电压、例如、当 VIN 为2.5V 时、它大约为330mA (典型值)、但当 VIN 为5.5V 时、它可以高达700mA。

    注意

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tao、
    感谢您的回答。

    这是否意味着 PWM 和 PFM 之间切换的条件不仅与电感器峰值电流有关、而且与内部环路补偿有关?
    这是否意味着、PWM 和 PFM 切换时的电感器峰值电流会随输入电压而变化?
    如果是这种情况、则很难根据输入电压、输出电压、负载电流和电感值来计算是 PWM 模式还是 PFM 模式。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Dice-K.

    您绝对正确、几乎无法通过计算了解 PFM 转换的线程。  

    我认为、通过基准测试进行确认是一个好主意。

    此致

    TAO