This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54331:TPS54331输出波形

Guru**** 2815015 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54331

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1418171/tps54331-tps54331-output-waveform

器件型号:TPS54331

工具与软件:

我使用下面的电路

J1开路

I AN 在输出端得到以下波形。

什么可能导致这种变化?

我曾尝试更换 C17和 L2、但没有帮助

请提出建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 R10更改为56K、并获得以下波形

    更好一点。 要使用的最佳值是什么。 10V 至18V 输入和7.5V 或8V 输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sachin:

    启动时的负载电流是多少? 您是否可以尝试使 L1短路?  

    此致、

    Shipeng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了 L1短路情况、但问题仍然存在

    我在直流到直流的输出端连接了一个 LDO

    下面是一个故事

    TPS54331的电压馈送到上述生成3.3V 电压的电路

    我删除了 L4并检查了问题仍然存在。

    根据您的输入、我猜是 LDO 导致了信号的变化、但我不知道为什么以及如何解决这个问题。

    任何建议都会很有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    短接 L3也没有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    现在是中国假期、我们将于10月8日与您联系。 感谢您的耐心等待!

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sachin

    我使用 Webench 进行了仿真、Vo 上升曲线也有轻微的扭曲。  这应该是正常的、不会对系统造成有害。

    您可以断开 L1、 连接电子负载并进行启动测试、然后查看波形是否相同。

    谢谢、此致。