This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5024:VLED 电压限制

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5024, TLC59116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422613/lp5024-limit-of-vled-voltage

器件型号:LP5024
Thread 中讨论的其他器件: TLC59116

工具与软件:

这与以下方面相关:

LP5024:LP5024に接続するLEDの印加電圧(VLED)の上限値-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

如果我们要将 LP5024用于串联 LED、是否存在 VLED 电压限制?

或者、与 OUTx 6V 的绝对最大额定值相同吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、OUTx 的绝对最大额定值为6V、因为如果您以这种方式使用 LP5024、IC 将在发生 LED 短路时断开。

    如果您需要连接串联 LED、我会向 您推荐 TLC59116。

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jared、您好!

    我理解得很清楚、将会查看 TLC59116。 非常感谢。

    此致!

    奥津靖则