This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65296:相对于两个单通道 DC/DC 的优势

Guru**** 2523790 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM863257, TPS62A02A, TPS65296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1419879/tps65296-advantages-over-two-1-channel-dc-dcs

器件型号:TPS65296
主题中讨论的其他器件:TPSM863257TPS62A02A

工具与软件:

尊敬的支持团队:
我正在寻找为 LPDDR4生成1.8V 和1.1V 电压的器件。
我正在考虑使用 TPS65296或两个单通道直流/直流转换器(TPS62A02A 或 TPSM863257)。

使用 TPS65296有哪些优势?
我认为这样做的好处是我可以用 VDD_EN 设置序列、如下图所示。
www.ti.com/.../tps65296.pdf

还有其他优势吗?

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们是中国节日,将于10月8日回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    我认为 TPS65296适用于您的应用。 它专为 完整的 LPDDR4和 LPDDR4X 存储器电源解决方案而设计。 您可以通过一个器件获得这些电源轨。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:
    感谢您的答复。

    我已经了解 TPS65296的优点有以下两个:

    -电源定序很容易实现。
    -一个设备可以产生1.8V 和1.1V 电压。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、回答正确。