This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650001:内部分压电阻器值

Guru**** 2591800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS650001, TPS65000, TPS65001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421567/tps650001-internal-voltage-divider-resistor-values

器件型号:TPS650001
主题中讨论的其他器件: TPS65000TPS65001

工具与软件:

你(们)好、

我 目前正在设计基于 TPS6500xx 的电源 、并想使用预编程的 TPS650001来减少我们的元件数量。 我们的应用需要 LDO 提供的1.8V 和2.8V 电压轨、但我们还 需要降压转换器的1.05V 电压轨、而不是工厂编程的1.2V 电压轨。 我 想使用外部电阻器来调节反馈网络、以将器件的输出电压从1.2V 降低到1.05V。 如果器件具有内部分压器、电阻值是多少?  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shranav:  

    感谢您关注 TPS6500xx 系列。
    遗憾的是、TPS650001无法使用外部电阻器进行调节。
    在内部、器件寄存器将反馈电压设置为1.2V。这是出厂编程设置。  
    对于可调型号(TPS65000、TPS65001)、此 反馈电压在内部设置为0.6V、可进一步使其通过外部分压器进行配置。  

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。 您能否分享如何对反馈电压进行编程? 是通过内部分压器、还是通过使用分压器仅调整降压反馈网络而不受影响的其他方式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shranav:  

    我们无法共享该信息、这是 TI 的较旧器件系列之一、 因此该应用尚未经过试用或测试。  
    因此、我通常不建议 在此处使用外部分压器。

    我建议查看可调的 TPS65000或 TPS65001器件型号、尽管我知道您希望减少外部元件数量、但这可能是更好的解决方案。

    此致、  
    Sarah Lao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。