This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否可以将输出电压设置为高于最大建议输出电压22V

Guru**** 2815485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1414541/whether-can-i-set-a-higher-output-voltagethan-the-max-recommended-output-voltage-22v

器件型号:TPS62933

工具与软件:

Im 将 为我的系统使用 TPS62933系列。 我想实现5V~24V 的可互换输出电压。

但是、输出的最大建议电压为22V、这写在数据表中。

但是、我还知道我可以使用300kΩ 电阻作为 RFBT、以便能够获得24.8V 的输出电压。

 

您能否告诉我建议的输出电压为22VMAX 的原因

以及我将  RFBT  300kΩ 设置为24.8V 电压时它是否可用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这位设备所有者本周不在办公室、她将在下周回复。 感谢您的耐心。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yang

    该器件专为12V 和24V 等典型输入电压轨而设计、内部补偿网络基于高达22V 的 Vo 进行了优化、验证 也基于  最大22V。 因此、不建议施加24V 的输出电压。

    您的终端设备是什么?Vin 是什么?

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Yang

    我将关闭此主题、因为没有回复、如果还有其他问题、请告诉我、谢谢。

    此致。