This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS788:器件推荐

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A90

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422373/tps788-part-recommendation

器件型号:TPS788
主题中讨论的其他器件:TPS7A90

工具与软件:

嗨、团队:

您可以帮助推荐以下满足客户要求的器件吗?

-使用软启动控制引脚,可将压摆率限制为0.5V/ms

-输出电流500mA

-输入5V

-输出1请求3.3V;另一请求1.8V

请帮助检查我们是否符合要求。

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据所列的要求、我会推荐 TPS7A90、这是一款500mA LDO、可通过软启动控制引脚支持3.3V 或1.8V 调节。 可使用降噪电容器来设置输出斜坡速率以限制浪涌电流。  

    对于1.8V 请求、请考虑功率耗散。 500mA 是最大电流还是标称电流? 当从5V 调节到1.8V 时、500mA 的功率耗散(Pd)为1.6W。 哪个 Pd 决定了器件允许的最大 Ta。 在本例中、Ta_max = 33.96°C、该值是使用根据 JEDEC 标准确定的 DS 指定的热阻计算得出的。

    此致!

    Eunize Tobias