This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A47:VFB 的范围

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422164/tps7a47-the-range-of-vfb

器件型号:TPS7A47

工具与软件:

TI 人好

是否知道 VFB 的范围?

客户希望在任何输出模式下使用 TPS7A4701。

客户希望获得可调输出。 他们需要这个范围来 计算误差。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    该范围为1.39V (min)和1.41V (max)

    此致

    Ishaan