This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:2节串联电池充电器

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421131/bq24610-2-series-battery-carger

器件型号:BQ24610

工具与软件:

这是使用 BQ24610的2节串联锂离子电池充电器的 sch。

请建议避免以下情况下的 IC 损坏(如 EOS 耐久性测试)。

基本上它按预期运行、但 U201细分为以下情况。

/无直流输入(不使用交流适配器)

/ 2个充满电的电池连接到每个充电端口上的连接器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenyo、

    Unknown 说:
    避免以下情况发生 IC 故障的建议(如 EOS 耐久性测试)。

    您能展开测试吗? 哪些情况导致 U201出现故障?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请您回复。

    这种双联充电器在以下情况下出现故障。

    /在没有直流输入时连接电池。

    我不明白为什么只有 U201是断开的。

    然后、我将尝试查看何时放置理想二极管以防止电池放电。

    谢谢!

    Kenyo Tobita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenyo、  

    您能否上传原理图? 我在放大元件时遇到问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    是的、但我不知道如何上传。

    请告诉我。

    谢谢!

    Kenyo Tobita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../Before_5F00_Improvement_5F00_SCH.pdfe2e.ti.com/.../After_5F00_Improvement_5F00_SCH.pdf

    我可以在改进前后上传两个原理图文件。

    在改进之前、U201会被蓄电池断开、并像 EOS 耐久性测试一样不断损坏。

    改进后、在上述测试中、U201将永远不会损坏。

    此外、如果直流输入处于活动状态、则在上述测试中 U201将永远不会断开。

    不知道 U201故障的根本原因是否是电池放电所致。  

    如果您有一些意见、请告诉我。

     我想很快从设计的角度解释我们的串联充电器。

    交流适配器的电源小于两个电池所需的最大同步电源。

    然后我使用输入和充电电流的控制函数选择两个充电器 IC 的级联连接。

    BQ24610的控制电流功能非常有用、并且匹配了我们的独立串联充电器、而无需 CPU 进行充电控制。

    直流输入:19V、2.0A = 38W

    电荷:(16.4V、1.6A) x 2 = 52W (最大值)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenyo、

    在改进前、U201将被电池连接而中断、并像 EOS 耐久性测试一样持续中断。

    您插入的哪块电池导致了该问题?  J2或 J3?

    [报价 userid="1566669" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421131/bq24610-2-series-battery-carger/5449472 #5449472"]

    改进后、在上述测试中、U201将永远不会损坏。

    此外、如果直流输入处于活动状态、则在上述测试中 U201将永远不会断开。

    不知道 U201故障的根本原因是否是电池放电所致

    [报价]

    是的、这主要是由电池放电引起的。 您说该器件现在可以正常工作了、您还有其他问题吗? 如果没有、我将关闭此标题

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。