This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS48111Q1EVM:过流保护问题

Guru**** 2514445 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420779/tps48111q1evm-issues-with-overcurrent-protection

器件型号:TPS48111Q1EVM
Thread 中讨论的其他零件:鳄鱼

工具与软件:

尊敬的支持部门:

我在将 EVM 用于 TPS48111Q1时遇到困难。 我尝试在以下条件下以24V 的电压驱动负载:

  1. 使用预充电路径的空载:输出正常工作
  2. 使用预充电路径的100 Ω 负载、预充电完成后连接100 Ω 负载:输出正常工作
  3. 使用预充电路径连接100 Ω 负载:启动时预充电可达到预期水平、然后开启负载会触发电流故障(我猜仍有过多电流消耗负载电容器)
  4. 使用预充电路径的1 Ω 负载、预充电完成后连接1 Ω 负载:开启负载会触发电流故障

电路板配置如下:

  • 50A 电流保护(如果电流保护完全禁用、则无变化、因此我想 ISCP 会触发保护)
  • 此外、在没有输入电容器 C16的情况下也进行了测试(以从电源读取实际电流输入)、未检测到来自电源的电流尖峰

我无法理解为什么电路板在不触发保护的情况下无法将24A 驱动到负载。 输入和输出上都不存在电流尖峰。

以下是在完成预充电后连接1欧姆负载的示例(条件4):

黄色:VIN

红色:输出电压

蓝色:IIN

绿色:输出电流

谢谢!

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来您可能在恒流模式下使用电子负载。 这就是为什么器件比预期提前关断的原因。  
    请改用恒定电阻模式。  

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    感谢您的快速回复。 实际上、我使用的是实际的功率电阻器、此系列精确到 https://www.te.com/en/product-CAT-C339-T2201.html

    谢谢!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:  

    我明白了。 请澄清以下几点:

    1.) 您是否尝试过电阻电子负载、但这种负载也无法按预期工作?  

    2.) 对于您连接的电阻、我假设您有1个100欧姆的版本和1欧姆的版本?   

    3.) 您是否使用鳄鱼夹将此接头连接到 EVM?  

    4.) 负载上也有大容量电容吗?  

    谢谢!

    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sarah、您好!

    1.还没有,不能使用它与电阻器停止了我尝试进一步与电子负载

    2.是的

    3.不,我正在使用高电流螺纹接头提供的演示板

    4.随 EVM 提供的跳线。 它们应该能够使用预充电路径工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Riccardo:  

    首先、我建议尝试不同的负载、以确保不会导致这种情况。  

    第二、您看到 D4打开了吗?  

    第三、我看到您的波形在 Vin 和 Vout 有一个小骤降。 刻度太小、无法看到这一下降。 是否更改输入电压?

    谢谢!

    Sarah