This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:BQ40Z80 IC 问题和疑问

Guru**** 2535020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420267/bq40z80-bq40z80-ic-issues-and-queries

器件型号:BQ40Z80

工具与软件:

尊敬的 TI:

我在使用 BQ40Z80 IC 时遇到一些问题、非常感谢您的帮助。

  1. LED 显示功能
    断开并重新连接电池后、连接到 BQ40Z80 IC 的 LED 显示屏无法正常工作。 但是、显示屏在通过 BQ Studio 复位 BQ40Z80 IC 后开始工作。
    是否有办法使用物理硬件开关复位 BMS 以避免依赖软件复位?

  2. BMS 的硬件复位
    如何配置系统、以便使用专用硬件开关而不是依赖于软件在电池管理系统(BMS)上执行复位?

  3. 嵌入式关断引脚(引脚17)
    我没有在引脚17 (嵌入式关断)上测量任何电压。 尽管缺少电压、但该开关看起来正常工作、因为它可以开启和关闭充电和放电 MOSFET。
    您能否提供一些调试技巧、说明为什么这个引脚上没有电压?

  4. 平衡功能验证
    如何验证 BQ40Z80的电池平衡功能是否正常工作?

  5. 比较参数配置文件
    是否可以比较参数配置文件(尤其是 BQ40Z80的.srec 文件)来识别任何差异或不一致之处?

感谢您的时间和支持。

BR's、
Ramana Murthy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramana:

    [报价用户 id="329623" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420267/bq40z80-bq40z80-ic-issues-and-queries "] LED 显示功能
    断开并重新连接电池后、连接到 BQ40Z80 IC 的 LED 显示屏无法正常工作。 但是、显示屏在通过 BQ Studio 复位 BQ40Z80 IC 后开始工作。
    是否有办法使用物理硬件开关重置 BMS 以避免依赖软件重置?

    从硬件端创建复位的唯一方法是通过断开系统电源来实现上电复位。 您能详细介绍一下此处出现的 LED 问题吗?

    [报价用户 id="329623" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420267/bq40z80-bq40z80-ic-issues-and-queries "] BMS 的硬件复位
    如何将系统配置为使用专用硬件交换机而不是依赖软件在电池管理系统(BMS)上执行复位?[/QUOT]

    从电量监测计的角度来看、我认为 SHUTDN 引脚功能在此处可能会有所帮助。 有关该引脚的更多信息如下所示:

    [报价用户 id="329623" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420267/bq40z80-bq40z80-ic-issues-and-queries "] 嵌入式关断引脚(引脚17)
    我没有在引脚17 (嵌入式关断)上测量任何电压。 尽管缺少电压、但该开关看起来正常工作、因为它可以开启和关闭充电和放电 MOSFET。
    您能否提供一些调试技巧以了解此引脚上为何没有电压?

    您能否共享测量仪表的.gg 文件、以便我们可以确保此功能的配置?

    [报价用户 id="329623" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420267/bq40z80-bq40z80-ic-issues-and-queries "] 平衡功能验证
    如何验证 BQ40Z80的电池平衡功能是否正常运行?[/QUOT]

    我认为、这可以通过在电量监测计充电时(如果将 CB 配置为处于 RELAX 模式、则为处于 RELAX 模式)跟踪电池的电压来实现。 如果您共享一个日志文件、如果操作正确、我们可以得到更好的理解。

    [报价用户 id="329623" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420267/bq40z80-bq40z80-ic-issues-and-queries "] 比较参数配置文件
    是否可以比较参数配置文件(尤其是 BQ40Z80的.srec 文件)来确定任何差异或不一致之处?[/QUOT]

    您是否正在尝试将所用电量计的电流参数与其他系统中的其他参数进行比较? 我认为这会很困难、因为不同应用的参数差异很大。  

    此致、

    Anthony  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    随附的是日志文件和 SREC 文件。

    敬请分享您的宝贵反馈。

    此致、e2e.ti.com/.../BMS-Test-File.gg.csve2e.ti.com/.../testing-40A.log
    Ramana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ramana、

    安东尼目前不在办公室。 他应该在下周回复你。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramana:

    查看发送的这个.gg 文件、可以看到 Update Status 寄存器为0。 您能否确认已在此电量计上完成学习周期?

    此致、

    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    否、我尚未完成学习周期。

    在8A 负载电流下、我可以使用 EMSHUT 引脚按钮关闭 CHG 和 DSG MOSFET。 但是、我无法使用相同的 EMSHUT 引脚按钮在满载(8A)条件下将其打开。

    没有负载、我可以使用 EMSHUT 引脚按钮打开和关闭。

    在相同情况下、我能够使用 BQ Studio 在8A 负载下成功打开 FET 使能、CHG 和 DSG MOSFET。

    此致、
    Ramana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ramana:

    [报价用户 id="329623" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1420267/bq40z80-bq40z80-ic-issues-and-queries/5449917 #5449917"]否、我尚未完成学习周期。

    理解、要使电芯平衡处于活动状态、需要完成电芯的学习周期。

    在8A 负载电流下、我可以使用 EMSHUT 引脚按钮关闭 CHG 和 DSG MOSFET。 但是、我无法使用相同的 EMSHUT 引脚按钮在满负载(8A)下将其打开。

    您能否确认目前 SHUTDOWN 引脚是否看到1s 的去抖延迟? 您是否还可以确认此时是否也触发了任何保护?

    此致、

    Anthony