This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:保持经过滤波的 FCC 和未经过滤波的 FCC 值的固定方法

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422388/bq27426-methods-for-keeping-filtered-fcc-and-unfiltered-fcc-values-fixed

器件型号:BQ27426

工具与软件:

您好!

是否可以采取一些配置或措施来将 FuelGaugeIC 的过滤 FCC 和未过滤 FCC 值保持为固定值?

即使满足以下条件、FCC 值也保持固定:
对电池进行少量充电或少量放电(不超过37%)。
温度变化超过5°C。
放松超过5个小时等等

是否可以通过某项配置、或者某些操作、使FuelgaugeIC的Filtered FCC和Unfiltered FCC值保持为固定值?μ A

即使满足了以下条件、FCC值也保持固定:μ A
电池少量充电或少量放电(不超过37 %)、
温度变化超过5℃、
静置超过5小时等。μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    王栋、您好!  

    FCC 和滤波后的 FCC 值由电量监测计更新并且为只读、因此您将无法手动为 FCC 写入一个值并且该值不会更改。  

    此致、  

    Robert。