This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:BQ34z950

Guru**** 2651875 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ2050, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1406154/ev2400-bq34z950

器件型号:EV2400
主题中讨论的其他器件: BQ34Z950、BQ2050、BQEVSW

工具与软件:

您好!

我使用的是采用 EV2400的 BQ34z950。 我已下载用于 BQ EVSW 的1.00版和2.00版。 但是、我的客户使用的是3.00版本。 我可以获得最新版本的下载链接吗?

此外,有没有可能为这个芯片获得.bqz 封装,这样我们就可以使用同一个芯片与 BQ studio 通信并导出。 SREC 文件?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yash、

    我们正在对此进行调查、我们将很快回复您。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过内部档案进行搜索、发现我们没有 V0.03特定的 EVSW。 我们有多个 V0.02专用 EVSW 版本(例如 V0.02d)。 请检查 V0.02 EVSW 是否适用于您的版本(没有 V3)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dominik 的帮助!!

    我还有一个问题,我们可以转换. SENC 文件格式固至。 SREC 文件格式固件、以便我可以使用现有的 LabVIEW 程序进行 SREC 编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们不提供.senc 解码器。 您必须监听 smbus 中的数据并根据该流量重新创建.srec。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:  

    我还有一个问题:

    V0.02不工作、因为我们的客户提供了 FW V0.03、所以看起来芯片没有升级到 V0.03。 在这种情况下、您有什么建议?

    我们需要兼容的软件来执行测试

    请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EVSW 0.02与0.03兼容(这来自我们的内部注释0.03、它与 EVSW 100%兼容、0.02)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但这里的问题是 GG 文件,我收到了我们的项目它说 V0.03 ,现在如果 V0.03没有发布,如何 GG 文件有最新版本。 它不是应该有 V0.02而不是 V0.03吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    V0.03没有发布 EVSW。 我不知道您是如何获得 GG 文件的、该文件中有其他内容。 您可以手动导入配置或编辑版本信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [标题]
    BQ EVSW 版本= 0.9.92
    DeviceName = bq34z950 v0.03
    时间= 2020年9月23日12:45:27 PM


    [电压(第一级安全)]
    COV 阈值= 4350
    COV 恢复= 4150
    CUV 阈值= 2300
    CUV Recovery = 3300
    [电流(第一级安全)]
    OC (第1级) Chg = 3800
    OC (第1层) DSG = 13500
    Current Recovery Time = 10
    AFE OC DSG = 0D
    AFE OC DSG 时间= 02
    AFE SC 通道配置= 40
    AFE SC DSG Cfg = 40
    [温度(第一级安全)]
    在温度范围内、Chg = 50.0
    OT Chg Recovery = 45.0
    在温度范围内 DSG = 70.0
    OT DSG 恢复= 50.0

    [电压(第二级安全)]
    SOV 阈值= 14500
    SOV 时间= 5
    电芯不平衡电流= 10
    电芯不平衡失败电压= 1500
    电芯不平衡时间= 10
    电池休息时间= 1800
    [电流(第二级安全)]
    SoC 通道= 7200
    SOC 切换时间= 2
    SoC DSG = 17000
    SOC DSG 时间= 6
    [温度(第二级安全)]
    SOT Chg = 60.0
    SOT 更改时间= 5
    SOT DSG = 93.0
    SOT DSG 时间= 5
    [FET 验证(2级安全)]
    FET 失效时间= 2
    [AFE 验证(2级安全)]
    AFE 失败限制= 10

    [充电禁止配置(充电控制)]
    CHG 禁止温度低=-5.0
    CHG Inhibit Temp High = 50.0
    [预充电配置(充电控制)]
    预冲电流= 2000
    预冲温度=-5.0
    Pre-chg Voltage = 2300
    Recovery Voltage = 2350
    [快速充电配置(充电控制)]
    快速充电电流= 3600
    充电电压= 12600
    暂停低温度=-5.0
    挂起高温度= 50.0
    [终端配置 (充电控制)]
    收尾电流= 250
    Taper Voltage = 300
    TCA 清除%= 95
    FC 集%=-1
    FC 清除%= 95
    [电芯均衡配置(充电控制)]
    最小电芯偏差= 1750
    [充电故障(充电控制)]
    过度充电容量= 1000

    [DATA (SBS 配置)]
    REM 电容器警报= 345
    REM 能量报警= 370
    REM 时间报警= 10
    初始电池模式= 0081
    设计电压= 10800
    规格信息= 0031
    制造日期= 1980年1月1日
    串 数字 = 0001
    周期计数= 0
    CC 阈值= 6210
    CF 最大错误限制= 5
    Design Capacity = 6900
    Design Energy = 74520
    制造商名称= Harris
    器件名称= 2500
    器件化合物= Lion
    [配置(SBS 配置)]
    TDA 设置%= 6
    TDA 清除%= 8
    FD 设置%= 2
    FD 清除%= 5
    TDA 设置电压阈值= 7500
    TDA 设置电压时间= 5
    TDA 清除电压= 7600

    [完整性数据(系统数据)]
    复位计数器部分= 0
    复位计数器已满= 0
    [制造商信息(系统数据)]
    制造商 INFO = EMP00329_REVC

    [寄存器(配置)]
    运算 Cfg A = 0229
    运算配置 B = 2CD8
    操作配置 C = 0001
    永久失效 Cfg = 4D7F
    不可拆卸 Cfg = 0000
    [模拟前端(AFE)(配置)]
    AFE PMS Threshold = 5500

    [LED 配置(LED 支持)]
    LED 闪烁周期= 512
    LED 闪烁周期= 1024
    LED 延迟= 100
    LED 保持时间= 4
    CHG 闪存警报= 10
    CHG 阈值1 = 0
    CHG 阈值2 = 20
    CHG 阈值3 = 40
    CHG 阈值4 = 60
    CHG 阈值5 = 80
    DSG 闪光灯警报= 10
    DSG 阈值1 = 0
    DSG 阈值2 = 20
    DSG 阈值3 = 40
    DSG 阈值4 = 60
    DSG 阈值5 = 80
    灌电流= 3

    [电源(电源)]
    闪存更新正常电压= 6000
    关断电压= 6750
    充电器存在= 6750
    唤醒电流寄存器= 02

    [IT 配置(电量监测)]
    负载选择= 3
    负载模式= 1
    Term Voltage = 7600
    用户 RATE-mA = 0
    用户 RATE-mW = 0
    Reserve Cap-mAh = 0
    Reserve Cap-mWh = 0
    [电流阈值(电量监测)]
    Dsg Current Threshold = 50
    CHG Current Threshold = 25
    停止电流= 10
    [状态(电量监测)]
    QMax 电芯0 = 7069
    QMax 电芯1 = 7081
    QMax 电芯2 = 7081
    QMax 电芯3 = 6900
    QMax Pack = 7069
    更新状态= 02
    增量电压= 14

    [R_a0 (Ra 表)]
    Cell0 R_A 标志= 0055
    Cell0 R_a 0 = 73
    Cell0 R_A 1 = 71
    电芯0 R_A 2 = 74
    电芯0 R_a 3 = 74
    电芯0 R_a 4 = 63
    Cell0 R_A 5 = 85
    电芯0 R_a 6 = 87
    Cell0 R_a 7 = 60
    Cell0 R_a 8 = 72
    电芯0 R_a 9 = 58
    Cell0 R_a 10 = 60
    电芯0 R_A 11 = 121
    Cell0 R_a 12 = 269
    电芯0 R_A 13 = 564
    电芯0 R_a 14 = 702
    [R_A1 (Ra 表)]
    电芯1 R_A 标志= 0055
    电芯1 R_A 0 = 85
    电芯1 R_A 1 = 90
    电芯1 R_A 2 = 90
    电芯1 R_A 3 = 90
    电芯1 R_A 4 = 81
    电芯1 R_A 5 = 105
    电芯1 R_A 6 = 108
    电芯1 R_A 7 = 75
    电芯1 R_A 8 = 90
    电芯1 R_A 9 = 72
    电芯1 R_A 10 = 74
    电芯1 R_A 11 = 142
    电芯1 R_A 12 = 318
    电芯1 R_A 13 = 626
    电芯1 R_A 14 = 778
    [R_A2 (Ra 表)]
    电芯2 R_A 标志= 0000
    电芯2 R_A 0 = 70
    电芯2 R_A 1 = 71
    电芯2 R_A 2 = 68
    电芯2 R_A 3 = 68
    电芯2 R_A 4 = 69
    电芯2 R_A 5 = 82
    电芯2 R_A 6 = 88
    电芯2 R_A 7 = 69
    电芯2 R_A 8 = 67
    电芯2 R_A 9 = 55
    电芯2 R_A 10 = 59
    电芯2 R_A 11 = 121
    电芯2 R_A 12 = 284
    电芯2 R_A 13 = 589
    电芯2 R_A 14 = 724
    [R_A3 (Ra 表)]
    电芯3 R_A 标志= FF55
    电芯3 R_A 0 = 271
    电芯3 R_A 1 = 289
    电芯3 R_A 2 = 285
    电芯3 R_A 3 = 322
    电芯3 R_A 4 = 284
    电芯3 R_A 5 = 307
    电芯3 R_A 6 = 303
    电芯3 R_A 7 = 373
    电芯3 R_A 8 = 571
    电芯3 R_A 9 = 956
    电芯3 R_A 10 = 1561
    电芯3 R_A 11 = 3178
    电芯3 R_A 12 = 6864
    电芯3 R_A 13 = 10647
    电芯3 R_A 14 = 13194
    [R_a0x (Ra 表)]
    xCell0 R_A 标志= 0000
    xCell0 R_a 0 = 75
    xCell0 R_a 1 = 73
    xCell0 R_a 2 = 70
    xCell0 R_a 3 = 71
    xCell0 R_a 4 = 73
    xCell0 R_a 5 = 84
    xCell0 R_a 6 = 90
    xCell0 R_a 7 = 74
    xCell0 R_a 8 = 71
    xCell0 R_a 9 = 58
    xCell0 R_a 10 = 62
    xCell0 R_a 11 = 128
    xCell0 R_a 12 = 281
    xCell0 R_a 13 = 589
    xCell0 R_a 14 = 733
    [R_a1x (Ra 表)]
    xCell1 R_A 标志= 0000
    xCell1 R_a 0 = 87
    xCell1 R_a 1 = 92
    xCell1 R_a 2 = 85
    xCell1 R_a 3 = 86
    xCell1 R_a 4 = 94
    xCell1 R_a 5 = 104
    xCell1 R_a 6 = 111
    xCell1 R_a 7 = 92
    xCell1 R_a 8 = 88
    xCell1 R_a 9 = 71
    xCell1 R_a 10 = 76
    xCell1 R_a 11 = 150
    xCell1 R_a 12 = 331
    xCell1 R_a 13 = 652
    xCell1 R_a 14 = 810
    [R_a2x (Ra 表)]
    xCell2 R_A 标志= 0055
    xCell2 R_a 0 = 68
    xCell2 R_a 1 = 69
    xCell2 R_a 2 = 71
    xCell2 R_a 3 = 70
    xCell2 R_a 4 = 59
    xCell2 R_a 5 = 82
    xCell2 R_a 6 = 85
    xCell2 R_a 7 = 56
    xCell2 R_a 8 = 69
    xCell2 R_a 9 = 55
    xCell2 R_a 10 = 57
    xCell2 R_a 11 = 115
    xCell2 R_a 12 = 273
    xCell2 R_a 13 = 566
    xCell2 R_a 14 = 696
    [R_a3x (Ra 表)]
    xCell3 R_A 标志= FFFF
    xCell3 R_a 0 = 271
    xCell3 R_a 1 = 289
    xCell3 R_a 2 = 285
    xCell3 R_a 3 = 322
    xCell3 R_a 4 = 284
    xCell3 R_a 5 = 307
    xCell3 R_a 6 = 303
    xCell3 R_a 7 = 373
    xCell3 R_A 8 = 571
    xCell3 R_a 9 = 956
    xCell3 R_a 10 = 1561
    xCell3 R_a 11 = 3178
    xCell3 R_a 12 = 6864
    xCell3 R_a 13 = 10647
    xCell3 R_a 14 = 13194

    [器件状态数据(PF 状态)]
    PF 标志1 = 0000
    PF 标志2 = 0000

    [数据(校准)]
    CC 增益= 3.312
    CC Delta = 3.312
    REF 电压= 1222.25
    AFE PACK 增益= 672.91
    CC Offset =-0.261
    电路板偏移=-34.7
    INT Temp Offset = 0.0
    EXT1温度偏移=-3.0
    Ext2温度偏移= 0.0
    [CONFIG (校准)]
    CC Current = 2000
    电压信号= 10800
    温度信号= 298.0
    CC Offset Time = 250
    ADC 偏移时间= 32
    CC 增益时间= 250
    电压时间= 1984
    温度时间= 32
    CAL Mode Timeout = 300
    [温度模型(校准)]
    EXT Coef 1 =-28285
    EXT Coef 2 = 20848
    EXT Coef 3 =-7537
    EXT Coef 4 = 401.2
    EXT Min AD = 0
    EXT 最大温度= 401.2
    Int Coef 1 = 0
    Int Coef 2 = 0
    Int Coef 3 =-11136
    Int Coef 4 = 575.4
    INT 最小 AD = 0
    INT Max Temp = 575.4
    [电流(校准)]
    筛选条件 = 239.
    死区= 10
    CC Deadband = 10.0

    [bq2050配置(DQ 通信)]
    bq20z753配置= 10
    下拉引脚= 91
    上拉引脚= 86
    电阻分压器增益= 6
    MV 至 MAHR 刻度= 640
    AUTOCAL PER SLEEP = 1000
    BR_Low = 2700
    BR_RC = 1000
    Wr0_Low = 1775
    Wr0_RC = 1225
    WR1_Low = 550
    WR1_RC = 2451
    Rd0_Low = 1150
    RD1_Low = 1100
    RD_TO = 0
    RD_RS = 300
    WR_0_TO_1_DELAY = 100
    从设备 Rsp_Delay = 5500

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 GG 文件、我是为我的项目获取的、您能帮我确定这里有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这与 V0.02兼容。

    以下是固件 V0.03的正式发布说明:

    "发布时、还没有新的 bqEVSW 来检测这种新功能
    修补程序版本。 但是、由于未修改任何数据闪存项目、该固件
    与 v0.02和 v0.2A 固件 EVSW 兼容 . 这些可以手动完成
    在 bqEVSW 启动时选择以配置该器件。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有监测计的具体问题、或者这大约是 V0.03与 V0.02?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我们对具有 V0.03的固件文件进行编程时、我们会收到如图所示的以下错误消息、但当我尝试使用 V0.02时、它会自动通信。  

    我尝试手动选择 V0.03的目标、启动时、仍然显示通信错误。 但对于 V0.02、我没有看到此类误差。 这就是我们向 V0.03迈进的原因。




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一条警告消息。 您可以单击它、因为 V0.03 FW 兼容。 点击"OK"后、您应该仍然能够读取/写入数据存储器寄存器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好! 感谢您的意见。

    我还有一个问题:

    我们正在使用 LabVIEW 对 TI BQ 芯片进行编程。 您能否提供任何文档、其中提供了有关如何进行 SENC 文件编程的分步说明?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看: e2e.ti.com/.../bq20z75-v180-programming-procedure-for-senc-file-format-to-bq20z75

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    如果我理解错了、请纠正我、

    根据您的链接信息、如果我理解正确、将 SENC 文件集成到 ATE 系统的唯一方法是将其转换为 ROM 文件并使用该 ROM 文件将其集成到 ATE 中、对吧?

    但对于我来说、客户要通过 SENC 文件将 TI 芯片版本从 V0.02升级到 V0.03、因此他们没有批准我们将其转换为 ROM 文件的请求。 在这种情况下、我们可以使用的另一种可能的解决方案是什么?

    请提供一些解决方案、

    谢谢你!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他可用的解决方案。 该设置必须通过 ROM 或 DFI 文件来完成。 我们没有 SENC 文件的生产解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    请您提供0.02版 SENC 或 SREC 吗?  

    如果我确实有器件的 SREC 文件、有人将如何在量产中闪存器件? LabVIEW 中的现有工具使用 bqz 文件输入、然后使用 SREC。

    在这里、我们不能重复使用我们现有的流程、因为 bq34z950的 bqz 文件不可公开下载。

    最后、您是否建议在从 bqEVSW 刷写固件时捕获整个 I2C 总线、以便将其重新用于批量刷写更多器件? 我们还能如何处理使用该器件的设计?

    请告知您是否可以提供最初的0.02固件文件、以便我们继续在我们的器件上进行实验。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我通过电子邮件将 V0.02 .srec 发送给电子邮件线程上有关该项目的人。 我不能在 E2E 上分享这个。

    类似这样的旧测量仪表的大规模生产是与. DFI 和 ROM 文件。 有关如何解析该内容的示例、请参阅 https://www.ti.com/lit/an/slua355b/slua355b.pdf。

    固件不可升级。 电量监测计已经由 TI 编程、因此无需更改 FW -但是、如果您拥有有关如何将.srec 转换为电量监测计理解的命令的文档(NDA)、则可以使用.senc 文件和 EVSW (用于开发、而不是生产)来完成。srec 文件。

    如果您捕获 bqEVSW 流量、您可能会根据此捕获重新创建编程解决方案。 但它不是 TI 认可的解决方案。

    >我们还能如何处理使用该部件的设计?

    数据闪存格式很简单、并且提供了示例(例如我链接的 pdf 格式)。 因此、这就留下了如何更改固件的问题、答案是 TI 不支持在生产期间更改此电量计的固件。 但是、如果您使用 V0.02或 V0.03的器件、则不需要更改 FW、因为它们在功能上与 V0.03相同、仅执行另外两个返回静态值的命令(有关此问题、请参阅电子邮件线程中的详细信息)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我们已经探索了每种可能的方法来继续进行客户的设计、因为这种方法要求刷写 v0.03的固件。 对现有的固件进行编程/升级、从 V0.02到 V0.03是制定道路的主要障碍、没有大量的实用解决方案。

    此零件号至少需要50k/年、我无法忠实地在我们的生产过程中运行它。

    目前、我们将通过 bqEVSW 手动对其中一些进行编程、因为这是到目前为止唯一有效的方法。

    我已经尝试运行命令行工具 Prog2754X.exe、本文档介绍如何对 bq2754和 bq34Z 起始器件进行编程。 该程序无法检测 EV2400或 EV2300 (器件驱动程序问题)。

    www.ti.com/.../

    如果没有准备软件的命令行工具或 bqz 文件、我就别无选择、只能请求 TI 向我们出售预编程为0.03版的 bq34z950、以便我们可以按照正常方式加载 ROM。

    我们预计该项目将运行数年、因此这个问题仍然存在。

    如有可能、请再次告知。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是通过电子邮件处理的。