This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:VSYS 的仅电池模式配置

Guru**** 2538270 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25798, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421966/bq25798-battery-only-mode-configuration-for-vsys

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件: USB2ANY

工具与软件:

你(们)好


我很抱歉,但我是愚蠢的。 我具有以下系统、要为 BQ25798设置仅电池模式、需要一些帮助。

*单节电池-最高3.8V

*所需的 VSYS - 5V  

*我正在使用 BW25798评估模块,因此我可以通过 TI Charger GUI 和 USB2ANY 设备对其进行控制。

目的是在我们处于仅电池模式时通过 BQ25978的 VSYS 运行外部电路。 因此、需要将电池的电压升高到所需的 VSYS 电压、但我无法知道如何实现。

您能否说明实现此目的需要哪些配置/寄存器设置?  

提前感谢您的帮助!

此致
Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记了提一下、目前我只能通过 VSYS 来匹配电池电压(VBAT)。 我似乎无法启用 BATFET 以将 VBAT 升压到所需的 VSYS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    BAT 和 SYS 之间的 BATFET 只是一个开关。  在仅电池模式下、BATFET 导通以将 BAT 连接到 SYS。  在充电模式下、VBUS 电压为、转换器可以将 SYS 调节为最小系统电压(小于电池稳压电压)、但随后 SYS 会跟随电池电压直至电池稳压电压。

    在反向/OTG 模式下、BATFET 导通、将 BAT 连接到 SYS、与充电模式相比、转换器反向运行、以在 VBUS 上提供调节电压。   如果 VBUS 处有负载、转换器可以在反向/OTG 模式下为其供电。

    或者、如果负载连接到 PMID 而不是 SYS、则通过另一个开关连接到 PMID 的 VBUS 会为负载供电。  当 VBUS 断开时、充电器可配置为备用模式。  备用模式本质上是反向/OTG 的快速开启、用于保持电压 PMID 而不是 VBUS。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您发送编修。 因此、听起来如果没有外部电源(在 VBUS 上)、就无法生成大于 VBAT 的 VSYS。

    那么、我想有两种情况

    1)将我的负载连接到 VBUS 并进入 OTG 模式。 我已经设法使这项工作。

    2) 2)备份模式、我需要在这种模式下将负载连接到 PMID。  

    I)我已配置 OTG 模式并在 PMID 上看到5V 电压、但当我连接负载时、电压崩溃。 您知道原因吗?

    II)为了启用备份模式、需要设置哪些适当的寄存器

    非常感谢您的帮助!


    此致


    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    VBUS 的 OTG 模式具有在 REG 0.0D[6:0]中设置的电流限值。  如果施加的负载高于此限值、则转换器会从调节电压变为将电流调节至该电流水平、从而导致输出电压下降。   

    在备用模式或 OTG 模式下、负载为 PMID、没有输出电流限制。  如果负载崩溃、则它从转换器中拉出过多电流、从而导致转换器进入逐周期电流限制。  施加的负载是多少?

    对于备份模式:

     当 VBUS 为高电平并为 PMID 负载供电时、设置 EN_BACKUP = 1。  当 VBUS 降至低于阈值时、充电器本身会强制 EN_OTG = 1在设置 DIS_ACDRV=0后进入备用模式、以禁用两个 ACDRVx 引脚。  这会将外部适配器端口(大概没有有效电压)与 VBUS 隔离。   

    如果在充电器处于备用模式时重新连接了适配器、用户可以将为 PMID 负载供电的电源从电池转换回适配器。 以下序列用于在重新布防备份模式的同时、从电池电源切换回 ACIN1:

    1.将 BKUP_ACFET1_ON (REG0x16[0])寄存器位写入1。 设置 BKUP_ACFET1 _ON = 1会使器件设置 DIS_ACDRV = 0且 EN_ACDRV1 = 1。 之后、备用模式被禁用、但充电器保持正常 OTG 模式。 ACFET1-RBFET1被打开以将适配器连接到 VBUS。 用户必须确保适配器电压等于或高于充电器 VOTG 电压设置、否则充电器 OTG 输出可能反向驱动连接到 VBUS 的适配器。

    2.通过将 EN_ACDRV1读回为1来确定 ACIN1上的源有效(未处于过压状态并且未失败不良源检测)。

    3.设置 EN_OTG = 0、以退出 OTG 模式并进入正向充电模式而不会发生 PMID 电压崩溃。 设置 BKUP_ACFET1_ON = 1时、也会将 BKUP_ACFET1_ON 清除为0、并将 EN_BACKUP 设置为1。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将试一下。
    供参考-施加的负载仅为简单的 LED+电阻器。