请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我们有定制要求、要求在运行时禁用和启用短路保护。
默认情况下、我们的设置按如下方式启用:
(分流电阻器电阻为0.1m Ω
SCD 阈值- 200A)
BQ76952_SetRegister (DSGFETProtectionsA、0x80、1);
BQ76952_SetRegister (DSGFETProtectionsC、0x40、1);
BQ76952_SetRegister (EnableedProtectionsA、0x80、1);
BQ76952_SetRegister (EnableedProtectionsC、0x40、1);
BQ76952_SetRegister (SCDThreshold、0x01、1);
BQ76952_SetRegister (SCDDDelay、1、1);
我们希望在遇到第一次短路后禁用短路。
我们保留了以下设置:
BQ76952_SetRegister (DSGFETProtectionsA、 0x00、 1);
BQ76952_SetRegister (DSGFETProtectionsC、 0x00、 1);
BQ76952_SetRegister (EnableedProtectionsA、 0x00、 1);
BQ76952_SetRegister (EnableedProtectionsC、 0x00、 1);
这些设置成功地禁用了保护 而不进入 CONFIG_UPDATE 模式。
这些设置成功地禁用了保护 而不进入 CONFIG_UPDATE 模式。
现在、在我们的应用中、我们希望在运行时间达到10秒后再次启用这些设置。 此时、电流也可能流过 MOSFET。
我们观察到设置未恢复。
我们还尝试 进入和退出 CONFIG_UPDATE 模式、重新启用该设置。 但在本例中、DDSG 引脚变为低电平、这将禁用我的 DFET。
现在、我们的要求是不要关闭 DFET/DDSG 引脚并重新启用我们无法处理的设置。 您能帮助我们解决这个问题吗