This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:在运行时禁用和启用短路保护

Guru**** 2455530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421506/bq76952-disabling-and-enabling-short-circuit-protection-during-runtime

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们有定制要求、要求在运行时禁用和启用短路保护。

默认情况下、我们的设置按如下方式启用:
(分流电阻器电阻为0.1m Ω
SCD 阈值- 200A)

BQ76952_SetRegister (DSGFETProtectionsA、0x801);
BQ76952_SetRegister (DSGFETProtectionsC、0x401);
BQ76952_SetRegister (EnableedProtectionsA、0x801);
BQ76952_SetRegister (EnableedProtectionsC、0x401);
BQ76952_SetRegister (SCDThreshold、0x01、1);
BQ76952_SetRegister (SCDDDelay、1、1);

我们希望在遇到第一次短路后禁用短路。  

我们保留了以下设置:

BQ76952_SetRegister (DSGFETProtectionsA、 0x00、 1);
BQ76952_SetRegister (DSGFETProtectionsC、 0x00、 1);
BQ76952_SetRegister (EnableedProtectionsA、 0x00、 1);
BQ76952_SetRegister (EnableedProtectionsC、 0x00、 1);

这些设置成功地禁用了保护 而不进入 CONFIG_UPDATE 模式。
现在、在我们的应用中、我们希望在运行时间达到10秒后再次启用这些设置。 此时、电流也可能流过 MOSFET。

我们观察到设置未恢复。  

我们还尝试 进入和退出 CONFIG_UPDATE 模式、重新启用该设置。 但在本例中、DDSG 引脚变为低电平、这将禁用我的 DFET。

现在、我们的要求是不要关闭 DFET/DDSG 引脚并重新启用我们无法处理的设置。 您能帮助我们解决这个问题吗  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neetika:

    我们不建议在 CONFIG_UPDATE 模式之外更改设置。 另外需要注意的是、当您进入 CONFIG_UPDATE 模式时、FET 会关闭、这可能会解释 DDSG 引脚为何处于低电平。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 DDSG 引脚与 FET 相连、它将为低电平、对吧? 我们是否可以在某个设置下取消链接?

    我们是否可以通过任何方式/案例进入 CONFIG_UPDATE 模式并且 DDSG 也为高电平? 为了实现这一目标、我们可以保持哪些设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Neetika:

    它是一个 安全特性 在进入 CONFIG_UPDATE 模式时使 FET 保持关闭、因为此时保护不会运行。

    遗憾的是、要更改 DDSG 引脚的功能、您需要进入 CONFIG_UPDATE 模式、这也会自动关闭 FET。  

    此致、
    Alexis