This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78Z100:参考网格设置

Guru**** 1818760 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422463/bq78z100-reference-grid-setting

器件型号:BQ78Z100
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

监测计团队、

客户可以在 BQStudio 中的何处设置参考电网(Gas Gauging - IT Cfg)?

在 TRM 中:

在 BQStudio 中、似乎可以跳过该选项。

客户希望将其从4更改为11。

谢谢!
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    这是一个私有参数。

    使用什么固件的客户可以提供一个.srec、将此参数更改为11。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Diego:

    您是否问他们是使用稳定版、测试版还是版本号?  我想一定要清楚地提出这个问题、以便获得您需要的答案。

    谢谢!
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    为了安全起见、如果您可以向客户提供.srec、我可以更改参数并将其发送回。

    此致、

    Diego