This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24800:如何得出表20?

Guru**** 2512015 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422798/bq24800-how-does-table-20-come-out

器件型号:BQ24800

工具与软件:

你(们)好

您能否简要说明一下表20 " 600kHz 和800kHz (默认)开关下按充电电流列出的建议组件值"是如何作为具体应用建议的?

该表使用了哪些公式和值? 请以8A 的充电电流为例(L1 = 2.2uH ?、CBATT = 40uF ? )

如果不是表中列出的应用条件、延长我们的应用条件将非常有用。

谢谢

此致

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、您好!

    生成这些表的过程是、首先选择具有目标充电电流20%至40%范围内的纹波电流的电感值。 计算出电感值后、所选输出电容的输出级谐振频率应介于10kHz 至20kHz 之间。 您可以使用此工具来帮助确定纹波电流:e2e.ti.com/.../bq24800-calculation-tools-rev2.0-_2800_1_2900_.xls

    此致、

    Christian。