This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184EVM-S12:LM25184

Guru**** 2502805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184EVM-S12

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422284/lm25184evm-s12-lm25184

器件型号:LM25184EVM-S12

工具与软件:

大家好、TI 团队:

我是否能够 使用  LM25184EVM-S12 EVK 获取5V 2.5A 设计文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harsha、

    感谢您发送编修。 抱歉、"设计文件"一词是什么意思?   您的输入电压范围是多少?

    此致、

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Youhao:

    输入电压范围为9V 至27V、输出电压为5V 13W 设计。 我们确实有高度限制、EP7类型 XFMR 最适合该设计。 LM25184EVM-S12 EVK 专为12V 13W 而设计。 因此、如果我得到修改、5V 型号的 Altium 设计文件和 XFNR 详细信息/器件型号将会很有帮助。

    此致、

    Harsha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harsha、

    我明白了。  您可以使用 Coilcraft 的 ZA9671来替代 EVM 上的5V 输出 P2P 兼容性。  另请参阅我们的设计计算器、以便选择适合您5V 输出应用的 Cout 和 RFB、并将 D2更改为~22-24V 齐纳二极管、以及 D3二极管(我建议使用额定电压为30V、5A 的肖特蒂二极管)。   

    关于 Altium 文件、由于法律相关问题、我们需要去掉 TI 标识和一些丝印、对其进行清除处理。 这需要一些时间。 清除完成后、我会立即发布更新。  

    谢谢!

    Youhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Harhsha、

    我的同事帮助清除了 Altium 设计文件。  我不想把它们张贴在这里是为了在不知情的情况下分发这些文件。 您能告诉我您的电子邮件地址吗?  如果您不想在此处显示您的电子邮件地址、我们可以使用 PMS 吗?  

    谢谢!

    Youhao