This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950-Q1:如何防止初始栅极脉冲输出。

Guru**** 2893060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422653/ucc28950-q1-how-to-prevent-the-initial-gate-pulse-output

器件型号:UCC28950-Q1

工具与软件:

你好。

我询问了下面链接的主题中的初始栅极脉冲。
TTP://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1421596/ucc28950-q1-more-questions-gate-pulses-occur-when-ea-voltage-is-lower-than-ea--voltage

我理解如下。
*初始脉冲输出必须符合规格。
*初始脉冲的目的是为自举电容器充电。

因此、我想知道如何防止初始脉冲输出。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是突发模式运行的一部分、因此我认为有办法可以轻松禁用它。

    我从波形中看到、直到软启动长时间超时、才真正发生开关。

    当输出电压升高时、软启动期间应该有开关操作。

    您能告诉我、他导致此延迟的原因是什么吗?  

    看起来您没有使用软启动、而是在使用其他控制来启动软启动。

    在这种情况下、您可以通过 FET 保持 SS 引脚不变、直到需要启动。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,谢谢你的答复。

    该电路使用微控制器来控制 EA+电压。
    因此、EA+电压的上升是渐进的。

    另外、将电池连接至 DCDC 转换器的输出端。
    因此、启动时的 EA-电压以电池电压为基准。

    从上面看、当 EA-电压超过 EA+电压时、开始进行开关。

    在此时序之前输出初始脉冲。
    因此、在哪些条件下输出初始脉冲?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于如果 您将 SS 电压偏置为4V、则不使用软启动、因此应该会禁用软启动并消除这些初始栅极驱动器脉冲。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、