This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:TIDA-00707 Rev-E1 (UCD3138A)

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00707

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422162/ucd3138-tida-00707-rev-e1-ucd3138a

器件型号:UCD3138
Thread 中讨论的其他器件:TIDA-00707

工具与软件:

尊敬的专家:

我正在为此使用 TIDA-00707 Rev-E 板。我想使用 UCD3138-A 40引脚配置的固件文件能否请我共享固件文件/程序文件。

期望更快的响应。

此致、

苏雷什. M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    我将查看一个固件文件并返回给您。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Suresh、

    很遗憾、我们没有可用于 TIDA-00707 UCD 升压 PFC 设计的固件。 我们提供适用于以下 UCD 设计的固件:

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!  

    感谢您提供有关我的问题的信息。 我会研究一下。

    此致、

    Suresh Mamidi