This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5020:输入电压可以低于9V 吗?

Guru**** 2505665 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5020, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422844/lm5020-can-vin-go-below-9v

器件型号:LM5020
主题中讨论的其他器件: LM5022

工具与软件:

嗨、团队:

我是 FAE Jayden、我的客户想知道他们是否可以在用例中使用9Vin? 从数据表可知、当输入电压低于10V 时、VCC 可能会烧断6V 电压。 我只是想仔细检查一下这个问题。 谢谢。

BRS

Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayden、

    感谢您通过 e2e 联系我们。
    很抱歉耽误您的时间。

    LM5020包含一个内部启动稳压器(由 VIN 引脚供电)。
    我们保证器件在最坏情况下以及在所有温度下出现的最小输入电压为13V。
    低于该电压时、控制器可以启动、但不能保证启动。

    一旦启动、电源电压可能会下降、直到 VCC 电压下降至6V。

    请注意、典型的稳压 VCC 电压为7.7V。
    因此、如果您考虑仅使用6V、请确保您将选择合适的 FET。
    由于稳压器的压降、在这种情况下 VIN 电压需要约为9.5V (根据图3)。

    如果您预计输入电压在8V 到16V 之间、则可能需要使用数据表中描述的概念:

    "可使用外部启动电源轨或其他偏置电源轨代替内部启动稳压器
    将 VCC 和 Vin 引脚连接在一起并将外部偏置电压(8-15V)馈送到这两个引脚。"
    直接连接这两个引脚、不要在这些引脚之间使用任何二极管。

    VCC 引脚的最大电压为15V、因此这仅在输入电压不高于此值时有效。

    如果该值更高、您可以使用外部齐纳二极管(理想情况下还可以使用一个晶体管)来钳制该电源。

    或者、您可能想看一看 LM5022、它有些相似、会在更低的电源电压下工作。

    本信函及任何相关信函中的所有信息均"按原样"在"包括所有缺陷"的前提下提供、并且受 TI 重要声明(www.ti.com/.../important-notice.shtml)的约束。

    此致
    哈利