This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:当 LT RESET=1时、寿命不会复位

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422764/bq27z561-r2-when-lt-reset-1-lifetime-is-not-reset

器件型号:BQ27Z561-R2

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想问的是、在正常情况下、如果您想重置寿命、只需将电池置于解锁状态、然后命令 LT_RESET、就可以重置寿命;
现在有这样的情况:电池处于解锁状态、命令 LT_RESET、寿命不能重置、只有在 BQ 复位、解锁、然后命令 LT_RESET 时、此时间寿命可以重置、这种情况是否正常? 如果没有、是什么原因导致的?

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅取自器件技术参考手册的以下图片。  

    此致、  

    Robert。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我在数据手册中看到过此说明、但我现在的问题是:为什么处于解锁状态的电池无法使用 LT_RESET 复位寿命? 您能帮助我回答吗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您应该能够在电量监测计解封时重置寿命。 发送 LT_RESET 命令后尝试重置电量计。  

    此致、  

    Robert。