This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22:TPSM843B22

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22, TPS543B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423257/tpsm843b22-tpsm843b22

器件型号:TPSM843B22
主题中讨论的其他器件: TPS543B22

工具与软件:

数据表显示、'VIN'引脚到 PGND 的低阻抗旁路至关重要、因此需要在每个 VIN 到 PGND 之间放置10nF 至100nF 电容器、并使其尽可能靠近 PGND。

此电容器是否需要放置在每个 VIN 引脚中? 但在数据表的给定示例中、这些电容器未放置。

另一个疑问是 TPSM843B22是一个集成电感转换器、那么为什么数据表中给出了外部电感器设计、内部电感器是不够的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您指出这些问题。

    TPSM843B22数据表基于  TPS543B22 数据表。    

    在第3页中、引脚说明应显示在 VIN 至 PGND 之间放置1uF 电容器、并报告为固定值。

    在设计过程中、关于计算 Lo 的第15页和第17页的参考应该刚刚提到了 Lo 值

    如330nH 第22页所示、并指出电感通常以这种方式计算。  

    固定的 电感值会限制工作区域 (输入电压、输出电压和开关)

    频率相关)相比、该转换器在元件选型方面具有更大的设计自由度。  

     webench 设计工具位于产品文件夹 TPSM843B22数据表、产品信息和支持页面的底部|德州仪器 TI.com 

    并且可以为设计生成一个起点。