This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:替换为新一代芯片组

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ76940, BQ78350, BQ76972, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1423485/bq76940-replacing-with-newer-generation-chipset

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ78350BQ76972BQ76952、BQ34Z100

工具与软件:

尊敬的 TI:

在 NxTech 公司、我们帮助客户设计并认证(IEC 62619)工业用锂离子电池组。

他们的原型包含 BQ76940/BQ78350芯片组、但我们正在考虑使用新一代芯片组对硬件进行升级。 在该项目中、精度和良好的充电状态(电池容量)控制是重中之重。  您建议为14节串联电池组使用哪种芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ole、

    对于新一代解决方案、我们建议使用 BQ76952或 BQ76972和 BQ34Z100电量监测计。  

    使用这两种器件可提供全面的电量监测、监控和保护解决方案。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon