This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138A64OEVM-662:UART 发送未运行

Guru**** 2550750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1422422/ucd3138a64oevm-662-uart-transmit-not-operating

器件型号:UCD3138A64OEVM-662
主题中讨论的其他器件:UCD3138A

工具与软件:

您好!

我无法使 UART0正常运行。

我知道它被用于  项目中:training_CCS5v5。  

我想作为一个与我的对比、我想看看他们是如何在该代码中设置 UART 的。

 安装 Code Composure IDE 时、我没有加载所有示例项目、因此我在那里找不到。

您能告诉我在哪里查找代码或将代码发送给我吗?

感谢您发送编修。 它经常提供帮助。

-蝙蝠侠

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蝙蝠侠:

    我为您发送了一个 UART 示例代码、该代码根据来自 UART 的输入来设置 DPWM 事件2。  

    您能解释一下什么 培训_CCS5v5 是什么? 我不熟悉该 UCD 工程。  

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送代码片段消息。 实际上解决了我的问题。

    技术参考手册中对 SW_RESET 位有一个奇怪的定义

    这是唯一提到的问题。

    该代码完全展示了一个不同的故事。 它显示在初始化期间 SW_RESET 设置为零、然后在完成后设置为1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蝙蝠侠:

    该代码基于 UCD3138A。 如果您查看 第102页的 UCD3138A 迁移指南、会发现该位已翻转。 为困惑道歉。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哇哦... 我敢肯定,我不是唯一一个有这种情况发生的人。

    它甚至没有列在文档的目录中。

    我意识到这个较旧的器件不是由 T.I.推广、但它是一个很棒的器件。 我认为由固件/DSP 驱动的设计进行开发可能非常耗时、因此设计人员必须盲目地依赖先前开发的固件功能和示例。 随着 GaN FET 和 MOSFET 的发展、以更高速度运行的能力也在不断发展、这使得固件中的控制环路时序变得更加关键。 我希望 TI 能够继续为将来的应用开发并支持类似此类 ASIC 器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、蝙蝠侠:

    是的、TI 会继续投资、推广和支持 UCD3138x 器件。 我们认识到纯模拟控制器和基于 DSP 的完全嵌入式 MCU 之间的市场差距。 UCD 旨在弥补这一差距。 我们将来会有更多的发展。

    此致、

    Jonathan Wong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的鼓励。